Conrad elektor

Praxistipp Elektronik: Das Dezibel (dB)
Präsentiert von ELEKTOR, dem Magazin für Elektronik und Computertechnik

In der Messtechnik und beim Lärmschutz verwendet man oft die "Einheit" Dezibel (dB). Das Dezibel ist allerdings keine wirkliche Einheit, sondern lediglich ein Verhältnis ohne Dimension. Es drückt das Verhältnis zweier Größen der gleichen Dimension aus, nämlich

einer gemessenen Größe und
einem (deutlich umschriebenen) Referenzwert

Dabei wird ein logarithmisches Verhältnis gewählt, damit man leichter mit großen Zahlen arbeiten kann. Ein Beispiel: Das Verhältnis von 0,0000316 V zu 1 V entspricht genau 90 dB.

Spannung und Leistung

Der erste Unterschied, den es zu beachten gilt: Je nach der zu vergleichenden Größe werden Dezibel anders berechnet. Immer, wenn wir es in diesem Verhältnis mit Spannungen (und anderen Feldgrößen) zu tun haben, gilt

dB bei Spannungen = 20Ślg (U/U0)

bei Leistungsangaben dagegen immer
dB bei Leistungen = 10Ślg (P/P0)

Eine Verdopplung einer Spannung ist gleichbedeutend mit +6 dB, bei einer Leistung sind es nur +3 dB!

Absolute Pegel

Dezibel sind oft mit "Anhängseln" ausgestattet, die über die Art der Referenz Auskunft geben. dBV steht für ein Verhältnis von Spannungen mit U0 = 1 V als Referenz. Die Quelle wird als nicht belastet angesehen, das Verhältnis hat also keine Beziehung zur Impedanz.

dBV = 20Ślg (U/1 V)
0 dBV = 1 V
-10 dBV = 0,316 V

Das Größenverhältnis dBV wird im HiFi-Bereich bei Geräten, die Cinch-Buchsen besitzen, und von einigen Herstellern in Japan und den USA bevorzugt (Tabelle 1).

Tabelle 1
dBV Spannung (V) dBV Spannung (V)
0 dBV = 1 V
+1 1,112 -1 0,891
+2 1,259 -2 0,794
+3 1,413 -3 0,708
+4 1,585 -4 0,631
+5 1,778 -5 0,562
+6 1,995 -6 0,501
+7 2,239 -7 0,446
+8 2,512 -8 0,398
+9 2,818 -9 0,354
+10 3,162 -10 0,316
+20 10,00 -20 0,100
+30 31,62 -30 0,031
+40 100,0 -40 0,010
+50 316,2 -50 0,003
+60 1 000 -60 0,001

dBv bezeichnet ein anderes Verhältnis, sieht aber so ähnlich wie dBV aus. Damit man nichts durcheinander bringt, wird statt dBv das Kürzel dBu verwendet. Diesmal wird U0 = 0,775 V als Basis verwendet.
dBv = dBu = 20Ślg (U/0,775 V)
0 dBv = 0 dBu = 0,775 V
+4 dBu = 1,23 V

Dieser Pegel stammt aus dem professionellen (europäischen) Audio-Bereich (Tabelle 2). Auch hier wird die Quelle als nicht belastet angesehen, das Verhältnis hat also keine Beziehung zur Impedanz.

Tabelle 2
dBV Spannung (V) dBV Spannung (V)
0 dBu = 0,775 V
+1 0,869 -1 0,690
+2 0,975 -2 0,615
+3 1,095 -3 0,548
+4 1,228 -4 0,489
+5 1,377 -5 0,435
+6 1,546 -6 0,388
+7 1,735 -7 0,346
+8 1,946 -8 0,308
+9 2,183 -9 0,274
+10 2,450 -10 0,245
+20 7,750 -20 0,077 5
+30 24,50 -30 0,024 5
+40 77,50 -40 0,007 5
+50 245,0 -50 0,002 45
+60 775,0 -60 0,000 775

Schallpegel

dBPWL oder dBSWL ist ein Leistungsverhältnis und bezieht sich auf die akustische Leistung (PWL = PoWer Level, SWL = Sound Power Level). Es besitzt eine Referenz von P0 = 10-12 W = 1 pW
dBPWL = 10 Ś lg (P/1 pW)
Der geringe Referenzwert erklärt sich aus der niedrigen Hörschwelle des menschlichen Gehörs. dBSPL (Sound Pressure Level) stellt das Verhältnis zwischen zwei akustischen Drücken dar. Dabei muss die Platzierung der Schallquelle spezifiziert sein. Im Gegensatz zum akustischen Leistungspegel haben wir es beim Druck mit
dBSPL = 20Ślg (SPL/20 mPa)
zu tun. Der Druck von 20 mPa stellt die menschliche Hörschwelle dar. +6 dBSPL stellt eine Verdopplung dar, +20 dBSPL das Zehnfache.

Tabelle 3
Geräuschquelle dBSPL Empfinden
 Raketenstart 180  unerträglich laut
 Start auf Militärflugplatz in 30 m Entfernung, Gewehrschuss in 100 m Entfernung 140
 Schmerzgrenze, pneumatische Presse, große Sirene in 1 m Entfernung 130
 Start auf Zivilflugplatz in 60 m Entfernung, Maschinendeck eines Ozeandampfers 120  sehr laut
 Alte U-Bahn, Nähatelier 110
 Maximaler Pegel in einer Diskothek 105
 Druckei, Eisenbahn auf Eisenbrücke, kleiner Feuerwerkskörper 100  laut
 Baustelle, mittlerer Pegel einer Stereoanlage 90
 Stark befahrene Straße, Wecker in 1 m Entfernung 80
 Sehr lautes Radio, befahrene Straße 70
 Gespräch im Restaurant, großer Laden 60  ruhig
 Büro, normales Gespräch in 1 m Entfernung 50
 Schlafzimmer, Gemurmel in 2 m Entfernung 40  sehr ruhig
 Normales Gespräch in 3 m Entfernung, Gemurmel in 5 m Entfernung 30
 Aufnahmestudio, Blätterrauschen 20
 Wüste 10  still
 Gehörschwelle 0

Die so genannten Bewertungskurven betrachten den Schalldruck frequenzabhängig. Die bekannteste, dem menschlichen Gehör angepasste ist die A-Kurve, die Bewertung wird durch das Kürzel dBA ausgedrückt (Tabelle 4). dBA ist nur eine Abart des dBSPL und hat die gleiche Referenz.

Tabelle 4
f in HzdBAf in HzdBAf in HzdBAf in HzdBA
10-70,4100-19,11010-2,5
12,5-63,4125-16,11,25+0,612,5-4,3
16-56,7160-13,41,6+116-6,6
20-50,5200-10,92+1,220-9,3
25-44,7250-8,62,5+1,3
31,5-39,4315-6,63,15+1,2
40-34,6400-4,84+1
50-30,2500-3,25+0,5
63-26,2630-1,96,3-0,1
80-22,5800-0,88-1,1

Quellenhinweis: Marc Dasquin, Dezibel, Elektor 11/2002.
Den vollständigen Artikel können Sie als PDF-Dokument hier herunterladen.
Mehr Informationen auf der Elektor-Website www.elektor.de
Lernen Sie Elektor unverbindlich im Probeabo kennen - 3 Hefte für nur € 12,50
Das bekommen Sie bei Conrad Electonic Beratung 0180/531 21 17 Bestellung 0180/531 21 11
(12 Cent/Min.)

Artikel: Digitales Schallpegelmessgerät
Bestellnummer: 100536-55